Suministro móvil de electricidad en tierra en el puerto de Copenhague: ahorro de tiempo y mayor flexibilidad en las operaciones diarias

Una toma de corriente móvil cubre el suministro eléctrico en dos muelles de hasta 360 metros de longitud

Perfil

Productos utilizados

Suministro de energía en el muelle

Cadenas portacables a lo largo del muelle

Problema

Solución

La toma de corriente para el suministro eléctrico de los cruceros discurre bajo tierra en un carril de hasta 360 metros de largo.

Una cadena con ruedas 4040RHD transporta los pesados cables varios cientos de metros a lo largo del muelle.

Tras retirar las cubiertas y levantar la conexión, basta con enchufar los cables. He aquí un ejemplo de instalación en el puerto de Rotterdam.

Un vehículo de transferencia (CCM) se conecta ahora a la toma de corriente móvil. Traslada el cable varios metros hacia arriba, donde se conecta al barco.

También se instalaron cinco cadenas portacables igus y varios cables chainflex en varios vehículos de transferencia.

El iMSPO recibió el premio "Port Innovation of the Year" en la Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2024 de Ámsterdam.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos