Cambiar idioma :

En la maraña de términos técnicos de la tecnología lineal, es fácil perderse. Por eso hemos recopilado para usted todos los aspectos técnicos importantes relacionados con nuestra tecnología lineal. Desde las especificaciones de nuestros materiales hasta los conocimientos adquiridos a través de la experiencia práctica y la investigación. También explicamos, p.ej., en qué consiste el efecto «stick slip» o deslizamiento irregular, o simplemente qué es un sistema de guiado lineal.
Si aún tienes alguna duda, ¡ponte en contacto directamente con nuestro experto en tecnología lineal, Michael Hornung!
En nuestros white papers sobre guías lineales, nuestros expertos en este campo comparten contigo sus conocimientos, fruto tanto de la experiencia práctica como de los resultados de una labor de investigación y desarrollo de largos períodos. Los white papers abordan diversos temas relacionados con la tecnología de los cojinetes lineales.
drylin es la gama de cojinetes lineales, libres de lubricación, que se basa en el principio de deslizar en lugar de rodar. Como superficie de deslizamiento se utilizan plástico de alto rendimiento iglidur optimizado desde el punto de vista tribológico. Los sistemas de guiado lineal drylin funcionan en seco y sin mantenimiento. Las guías lineales están disponibles en versión de raíl o de eje cilíndrico. Además de no requerir mantenimiento ni lubricación, se hace hincapié en su robustez y en su resistencia a factores como la suciedad, el agua, los productos químicos, el calor o los golpes.
Un sistema de guiado lineal es un modelo complejo que permite que las partes de una máquina se desplacen a lo largo de una trayectoria en el espacio. Estos movimientos, conocidos como traslaciones, constituyen la base de una amplia variedad de máquinas y sistemas. Los sistemas de guiado lineal de diversos fabricantes están equipados con guías de recirculación de bolas o guías de rodillos, que permiten un movimiento preciso con baja fricción.
Los sistemas de guías lineales que ofrece igus alcanzan resultados igualmente buenos en cuanto a precisión y fricción, y además se caracterizan por ser sin mantenimiento, libre de lubricación, por su funcionamiento suave y por su fácil instalación.
El efecto «stick slip» o deslizamiento irregular o efecto de deslizamiento adhesivo es el retroceso de los cuerpos sólidos que se desplazan uno contra otro. Este fenómeno tiene lugar cuando la fricción estática de un cuerpo es significativamente mayor que la fricción deslizante.
Más informaciónEn un rodamiento lineal híbrido, se combinan elementos de fricción y rueda: las ruedas, permiten reducir las fuerzas motrices, mientras que los elementos de fricción protegen contra las fuerzas laterales. Esta combinación permite absorber las fuerzas provocadas por un uso incorrecto:
1. Reducción del coeficiente de fricción.
2. Reducción de la fuerza de accionamiento necesaria.
3. Funcionamiento del sistema sin restringir la regla 2:1.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h