En el interior del Camping Butler hay una bandeja en la que se introduce manualmente el casete. Una vez introducido el casete, las paredes laterales de la bandeja se ajustan al depósito de residuos con la ayuda de dos ejes de precisión montados sobre rodamientos, de modo que el casete queda fijado en la bandeja. Además, la cadena portacables® garantiza un suministro de energía seguro. En el propio depósito se monta un robot lineal drylin® room con dos ejes Z. Este sistema completo se suministra montado con motores, acoplamiento y codificadores. Consta de dos ejes de correa dentada drylin® ZLW, un eje en voladizo ZLW y dos ejes ZLW. Los carros de la guía lineal están equipados con elementos deslizantes sin lubricación que garantizan un guiado preciso.
Funcionamiento totalmente automático y sencillo Una vez introducido el depósito de heces, la tapa del casete se desenrosca y se abre mediante una pinza montada en uno de los ejes Z del pórtico. Conectado al segundo eje Z, se coloca un accesorio en la abertura del casete a través del cual se llena de agua. Un engranaje hace girar la cubeta y el pórtico 180 grados para vaciar y enjuagar el contenido del casete. El engranaje devuelve la cubeta a su posición original, la trampilla se abre y el campista puede retirar el casete limpio.