Cambiar idioma :
La importancia de la manipulación de materiales está aumentando en todo el mundo. Los proveedores de sistemas, como Viastore Systems, planifican y realizan sistemas de almacenamiento automatizados -desde pequeñas piezas hasta almacenes de paletas y lanzaderas- que incluyen máquinas de almacenamiento y recuperación (SRM). Estos deben funcionar con rapidez y flexibilidad para poder reaccionar a los cambios en los ciclos de pedidos y las cantidades. Los usuarios también necesitan sistemas a prueba de fallos para evitar tiempos de inactividad imprevistos. Viastore confía en el cable flexible chainflex® de igus® para suministrar energía y datos a sus máquinas de almacenamiento y recuperación.
"Necesitamos saber cuál es la vida útil prevista del cable chainflex® para poder planificar de forma fiable los ciclos de sustitución. En ningún caso deben producirse paradas imprevistas del sistema. Por ello, queremos poder ofrecer a nuestros clientes información sobre la vida útil de todos los componentes instalados en nuestros MER."
Friedbert Dannenhauer, Subdirector de Diseño de Viastore sobre la relevancia del cálculo de la vida útil en línea de igus®
El cálculo de la vida útil permite planificar el mantenimiento
igus® ofrece una garantía de tres años para el cable chainflex®. La empresa puede ofrecer esta seguridad porque prueba todos los cables en condiciones reales. Los resultados de las pruebas se introducen en una base de datos que se utiliza para calcular la vida útil prevista de los productos, que los usuarios también pueden calcular por sí mismos para ahorrar tiempo en la página web de igus®. La base de la calculadora de vida útil es la base de datos® de igus, que ha crecido durante décadas y en la que se almacenan los resultados de miles de pruebas del laboratorio de ensayos y décadas de experiencia en el desarrollo y la fabricación de cables chainflex®. Sobre esta base, la herramienta en línea calcula la vida útil prevista del cable chainflex®. Otto Funk, Jefe de Diseño de Viastore Systems, subraya por qué esto es tan importante: "Necesitamos saber cuál es la vida útil prevista del cable chainflex® para poder planificar de forma fiable los ciclos de sustitución. Las paradas imprevistas de los sistemas no deben producirse bajo ningún concepto. Por lo tanto, queremos ser capaces de proporcionar a nuestros clientes información sobre la durabilidad de todos los componentes instalados en nuestros SRM," dice Friedbert Dannenhauer, Director Adjunto de Diseño de Viastore Systems. igus® ha desarrollado una serie de otras herramientas en línea para facilitar a los integradores de sistemas la selección, configuración y pedido de los productos adecuados. Estos servicios adicionales ayudan a ahorrar tiempo y reducir costes. Esto también lo aprecian los responsables de Viastore. Friedbert Dannenhauer y Otto Funk no sólo están satisfechos con los cables chainflex® de igus®, sino también con el servicio. "El asesoramiento de igus® y la cooperación a lo largo de todo el proyecto son realmente muy buenos. La idea de colaboración siempre ocupa un lugar central," concluye Friedbert Dannenhauer.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h