Cambiar idioma :

Consideramos que es nuestro deber corporativo proteger el medio ambiente y preservar los recursos, sobre todo al ser una empresa dedicada al procesamiento de plásticos. Uno de los objetivos de nuestra empresa es reducir a cero los residuos plásticos. Para ello, igus aplica diversas estrategias:
Una forma de reciclar plásticos es el reciclaje mecánico, también conocido como reciclaje de materiales. El objetivo de este método es la recuperación o reutilización de plásticos sin modificar la estructura química del material. Los plásticos se separan por tipos, se trituran, se funden y se convierten en material reciclado. Este material reciclado sirve entonces como materia prima para la fabricación de nuevos productos de plástico.

Con Chainge, hemos lanzado una plataforma que facilita especialmente el reciclaje de plásticos técnicos e industriales, apoyando así la economía circular. Esta plataforma permite reciclar componentes de plástico tanto de igus como de otros fabricantes. Además, ofrece la oportunidad de comprar y vender materiales reciclados. La plataforma se completa con nuestra red, a la que puedes unirte como colaborador de reciclaje. Hazte chainger ahora

Queremos promover la importancia de las acciones sostenibles. Para ello, hemos creado un whitepaper que explica los términos más importantes para reciclar correctamente y muestra la importancia de los plásticos, incluidos los reciclados, en Alemania. También presentamos una forma sencilla de reciclar plásticos técnicos e industriales, y de comprar y vender materiales reciclados para completar la economía circular.

Nuevas bicicletas para una nueva era: con nuestra igus:bike y la plataforma igus:bike, queremos promover la movilidad urbana sostenible. Nuestra bicicleta está compuesta por más de 90% de plástico, que en su mayor parte son residuos de plástico reciclado. Se trata de una bicicleta robusta y duradera, a la vez que también es respetuosa con el medio ambiente, ya que requiere poco mantenimiento, es resistente a la corrosión y no necesita lubricación adicional. En cuanto a la plataforma, en ella mostramos el estado actual de la tecnología y facilitamos la interconexión y el intercambio de información entre los fabricantes de bicicletas y componentes. ¿Quiere saber más?
El reciclaje químico es otro tipo de reciclaje de plásticos, lo que a menudo se denomina reciclaje de materias primas. Como su nombre indica, se modifica la estructura química del material. Los plásticos se descomponen en sus materias primas originales, que pueden reutilizarse para distintos fines.
En 2020, igus invirtió en la empresa Mura Technology Limited, que utiliza una nueva tecnología para el reciclaje de plásticos: la tecnología de reciclaje hidrotérmico de plásticos, conocida como Hydro-PRT. Esto permite convertir residuos plásticos sin clasificar en petróleo crudo en tan solo 30 minutos. Todo el proceso se lleva a cabo de forma que se ahorran recursos, utilizando agua, altas temperaturas y alta presión. La primera planta a gran escala de Teesside, Inglaterra, entrará en funcionamiento en 2026.

En lo que respecta al reciclaje, no queremos limitarnos únicamente a nuestro material principal, el plástico. También estamos impulsando otras medidas para garantizar que nuestra producción sea lo más respetuosa con el medio ambiente y sostenible posible.
Con una empresa tan grande como igus, es inevitable que los dispositivos se desechen y se conviertan en residuos electrónicos. Por desgracia, hasta 2019 se descartaban alrededor de 5 toneladas de residuos electrónicos al año. Entonces, nuestros estudiantes en prácticas abordaron la cuestión y crearon su propia empresa de prácticas llamada reguse. Aquí, los aparatos eléctricos que aún funcionan, como ordenadores portátiles y de sobremesa y monitores, se reacondicionan y se venden a los empleados de igus a un precio reducido o se donan a escuelas y asociaciones. Los ingresos se destinan a proyectos sostenibles.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h