Cambiar idioma :

¿Cómo ha sido nuestro viaje desde los inicios de los cables chainflex hasta recibir la confirmación de nuestra promesa de marketing por parte de la empresa reconocida mundialmente Underwriters Laboratories (UL)? ¿Por qué igus fabrica cables? ¿Por qué probamos nuestros cables chainflex tan exhaustivamente? ¿Cómo podemos ofrecerle una garantía sobre nuestros cables y en qué consiste la verificación UL? Aquí encontrará todas las respuestas a estas preguntas.

Cuando igus lanzó al mercado la cadena portacables de plástico, muchos clientes se entusiasmaron con esta innovación en el campo de los sistemas de suministro de energía, ya que las soluciones anteriores habían traído consigo algunas dificultades. Sin embargo, con la introducción de la cadena portacables llegaron los retos, a saber, que muchos cables no podían adaptarse a este nuevo grado de movimiento. Y así, igus se enfrentó a declaraciones de clientes como las siguientes:
"No teníamos estos problemas con los cables antes de utilizar las cadenas portacables de plástico."
igus tenía que actuar. igus necesitaba una solución de cables que funcionara y durara.
La idea era diseñar cables para uso permanente en nuestras cadenas portacables de plástico. igus, como empresa de transformación de plásticos, tenía que adentrarse ahora en un terreno desconocido.
Una vez concebida la idea, pasamos muchos meses planificando y diseñando una configuración óptima, fabricando prototipos y realizando pruebas exhaustivas. De este modo garantizamos la mayor vida útil posible de nuestros cables, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes.
Como resultado, igus introdujo las primeras series de cables de control CF1 y CF2 en 1988.

Cada cable se somete a las pruebas estándar inmediatamente después de su fabricación. A día de hoy, ninguna de las normas mundiales sobre cables incluye normas de fabricación y ensayo en aplicaciones de cadenas portacables.
Esto significa que los fabricantes pertinentes intentan demostrar la durabilidad de un cable para cadenas portacables basándose en las pruebas o normas existentes. Sin embargo, la prueba de flexión alternante para los cables flexibles especificada en varias especificaciones de prueba, no representa aplicaciones realistas de cadenas portacables.
Además, estas pruebas sugieren que un cable para cadenas portacables refleja la tensión en una cadena portacables, por ejemplo, cambiando las direcciones de flexión. Pero estas cargas de flexión en la cadena portacables siempre siguen el radio de la cadena, con un radio y una dirección de flexión constantes. El resultado es una tensión mecánica significativamente mayor en los cables.
Por lo tanto, la prueba estándar no es adecuada para comprobar correctamente un cable de cadena portacables. Por ello, el laboratorio chainflex se ha especializado en sus propios experimentos y ensayos realistas. Presentamos casos prácticos específicos de la práctica diaria. Para estas pruebas estándar, se utilizan parámetros definidos por igus: por ejemplo, los cables se prueban en diferentes radios de curvatura y distancias de recorrido según sus especificaciones.

A primera vista, los cables parecen una pieza C poco visible. Sin embargo, tienen una enorme influencia en el buen funcionamiento de las máquinas. A menudo se les denomina el cordón umbilical de la máquina y deciden si las enormes grúas portuarias se mueven siquiera un milímetro.
Por eso, nuestros clientes quieren una vida útil garantizada que asegure la seguridad y fiabilidad de la planificación. Gracias a nuestro gran número de ensayos y pruebas, podemos ofrecer a nuestros clientes una garantía y una predicción fiable de la vida útil de nuestros cables.
¿Por qué no dotar a la gama del catálogo de una garantía clara para que todos los usuarios puedan estar tranquilos? Porque siempre que se transporta o mueve energía o datos, se necesitan cables que puedan soportar la carga correspondiente. Como líder mundial del mercado de cadenas portacables, somos conscientes de nuestra responsabilidad de garantizar la mayor seguridad posible y, con chainflex®, suministramos la mejor solución de cable posible con garantía de funcionamiento.
Se han creado declaraciones claras que tienen en cuenta una amplia variedad de aplicaciones y que incluso se pueden calcular en línea. Ofrecemos una garantía de hasta 36 meses en todos los cables chainflex® suministrados de nuestra gama de catálogo. Esta promesa de garantía se basa en los conocimientos adquiridos en nuestro laboratorio de pruebas interno de cadenas portacables®, el mayor del mundo en su género, con 2.750 m². Todos nuestros tipos de cables se someten aquí a más de 800 pruebas paralelas. Por lo tanto, las vidas útiles anunciadas no son promesas publicitarias sueltas, sino que se basan en los hechos de las numerosas pruebas realizadas en la cadena portacables®.

igus® fue el primer fabricante de cables en hacer validar la promesa de la garantía de 36 meses para el cable chainflex® junto con los 2.000 millones de carreras de prueba y 250 millones de ciclos en pruebas por lotes. En un elaborado proceso de certificación, el instituto estadounidense "Underwriters Laboratories" confirmó la exactitud de la declaración "igus® garantía de 36 meses del cable chainflex® y la calculadora de vida útil basada en 2.000 millones de ciclos de prueba al año". Esto convierte a igus® en la primera empresa europea cuya veracidad de una afirmación publicitaria ha sido confirmada por un instituto de pruebas neutral. En el futuro, ningún cable chainflex® saldrá de fábrica en ningún lugar del mundo que no tenga la marca de prueba UL con el número B129699.
Para los clientes, esto significa una buena sensación y la certeza de que esta declaración de garantía no es sólo una afirmación de marketing lanzada al aire. Más bien, es una declaración basada en datos reales. Además, esto ha sido confirmado una vez más por uno de los mayores institutos de ensayo independientes y de renombre del mundo.
¿Desea calcular la vida útil de su cable chainflex®? De esta forma
En este vídeo le explicamos de forma clara cómo se llevó a cabo todo el proceso de certificación UL.

Libro blanco UL verified
Encontrará información mucho más detallada en el libro blanco gratuito

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h