Cambiar idioma :

«En octubre de 1988, igus adquirió una parcela de unos 40.000 m² en Porz-Lind, en el término municipal de Colonia. Ahí es donde se llevarían a cabo el desarrollo, la producción, la venta, la gestión y la planificación. Aquí es donde deberían concentrarse todas las actividadesy establecer su sede central. De cara al futuro, igus espera un rápido crecimiento y cambios en todas las áreas, y se mantendrá flexible al tiempo que consolida la posición global de la empresa. La nueva 'fábrica igus' debe garantizar las posibilidades espaciales y técnicas y, en su diseño, estar en consonancia con los requisitos y preocupaciones de los empleados de igus. Debe encarnar, tanto externa como internamente, los productos y la esencia misma de la filosofía de la empresa: innovación, servicio y fiabilidad, con el cliente en el centro de un sistema solar en torno al cual giran todos los empleados y órganos de igus para resolver sus problemas".
Este breve extracto del informe que Günter Blase envió a Nicholas Grimshaw sirvió de base para el siguiente boceto. Posteriormente se desarrolló en el modelo que se muestra, que más tarde se convirtió en una fábrica.
igus ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años y ha mostrado un desarrollo increíble. Para poder hacer frente al crecimiento futuro y atender las necesidades de nuestros clientes de forma rápida y fiable, hemos ampliado nuestra fábrica con un nuevo edificio. Con este fin, mantuvimos el concepto flexible de la fábrica existente y del arquitecto de la época, Sir Nicholas Grimshaw. Mark Bryden, uno de los dos fundadores del estudio de arquitectura Bryden Wood, responsable del proyecto, ya había trabajado con Nicholas Grimshaw en el proyecto de la primera fábrica. Una alineación perfecta de los astros, pues, para este nuevo proyecto.
El nuevo edificio de la fábrica tiene una superficie de 20 000 m² y está situado justo enfrente de nuestra sede central de Colonia, al otro lado de la Frankfurter Straße. Desde el otoño de 2023, parte de las instalaciones de producción y de las oficinas se han trasladado aquí. Un elemento especialmente destacado es la instalación solar situada en la azotea, que permite reducir las emisiones de CO₂ en más de 242 t al año.
¿Qué ocurre realmente en nuestra fábrica de Colonia? Sumérgete en nuestro mundo de realidad virtual en 360° y descubre las diferentes estaciones de trabajo, desde el moldeo por inyección hasta la fabricación de moldes, desde el control de calidad hasta nuestro laboratorio de pruebas. También encontrarás información interesante sobre las instalaciones y la maquinaria.